연산 변환 명령어
연산 변환 명령어는 값을 변환합니다.
사용 가능한 명령어
래더 다이어그램 및 펑션 블록
구조화된 텍스트
수행할 작업 | 사용할 명령어 |
라디안을 도 단위로 변환합니다. | DEG |
도 단위를 라디안으로 변환합니다. | RAD |
정수 값을 BCD 값으로 변환합니다. | TO_BCD |
BCD 값을 정수 값으로 변환합니다. | BCD_TO |
값의 소수 부분을 제거합니다. | TRUNC |
데이터 유형을 혼합할 수 있지만 정확도 손실 및 반올림 에러가 발생할 수 있으며 명령어를 실행하는 데 시간이 더 걸립니다. 결과가 잘렸는지 확인하려면 S:V 비트를 확인하십시오.
볼드체
데이터 유형은 최적의 데이터 유형을 나타냅니다. 명령어의 모든 피연산자가 동일한 최적의 데이터 유형(일반적으로 DINT 또는 REAL)을 사용하는 경우 명령어는 가장 적은 메모리를 사용하면서 보다 빠르게 실행됩니다.수학 변환 명령어는 렁-입력-조건이 참인 경우 명령어가 스캔될 때마다 한 번 실행됩니다. 명령어를 한 번만 평가하려면 ONS 명령어를 사용하여 변환 명령어를 트리거합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.