SFC 명령어

SFC(순차 펑션 차트)는 프로세스의 순서도입니다. 이 명령어는 시스템이 진행되는 단계 또는 상태를 정의합니다.
사용 가능한 명령어
SFC 명령어는 이러한 편집기에서 사용할 수 있습니다.
래더 다이어그램
사용할 수 없음
펑션 블록
사용할 수 없음
구조화된 텍스트
사용할 수 없음
순차 펑션 차트
LogDesSeqFuncChtIns
SFC를 사용하여 프로세스를 지정하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.
  • SFC에서 프로세스에 대한 그래픽 표현을 제공합니다. 따라서 구성 및 읽기가 더 쉽습니다. 또한
    Logix Designer
    응용 프로그램에서는 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
    • 단계를 명확히 설명하는 메모 추가 또는 중요한 정보 캡처
    • SFC 인쇄
  • Logix 5000
    컨트롤러에서 SFC를 지원하기 때문에 두 번째에 사양을 입력할 필요가 없습니다. 지정한 대로 시스템을 프로그래밍할 수 있습니다.
SFC 명령어는 다음과 같습니다.
실행할 작업:
사용할 명령어:
전환에 연결된 단계로 구성된 언어 구조 나타내기
프로세스의 주요 펑션 나타내기 특정 시간, 위상 또는 스테이션에서 발생하는 이벤트가 포함됩니다.
컨트롤러에 다음 단계로 이동하는 시점을 알리는 참 또는 거짓 조건 나타내기
단계의 기능 분할 나타내기
동작에 대한 로직이 없는 동작 나타내기
참인 변환 조건에 따라 두 개 이상의 대체 실행 경로 나타내기
병렬로 실행되는 두 개 이상의 대체 실행 경로 나타내기
분기 수렴을 만들기 위해 선택한 요소를 함께 연결
새 분기를 만들거나 선택한 분기를 확장합니다.
SFC의 실행을 일시 중지합니다.
시간 펑션으로 전자 캠을 시작합니다.
SFC 요소에 설명이나 주석을 추가하는 데 사용됩니다.
SFC(순차 펑션 차트)는 시스템 또는 프로세스를 제어하는 순서도입니다. SFC는 특정 작업 또는 동작을 수행하기 위한 단계 및 전환을 사용합니다. 다음 예에는 SFC의 요소가 나와 있습니다.
예 1
SFC Instructions Example 1
예 2
SFC Instructions Example 2
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal