동시 분기 분산

동시 분산 분기는 둘 이상의 대체 실행 경로를 나타냅니다.
동시 분기에서 모든 대체 경로는 병렬로 실행됩니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램
사용할 수 없음
펑션 블록
사용할 수 없음
순차 펑션 차트
simultbranchdiverge1
구조화된 텍스트
사용할 수 없음
설명
동시 분기는 동시에 발생하는 단계 또는 단계 그룹을 나타냅니다(즉, AND 구조).
  • 모든 분기가 실행됩니다.
  • 모든 분기는 SFC를 계속하기 전에 모든 경로를 완료해야 합니다.
  • 각 분기의 마지막 단계에서 한 번 이상 실행한 후 컨트롤러가 전환을 확인합니다.
simultbranchdivergebig
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal