중지
SFC(순차 펑션 차트)에서 정지는 SFC의 실행을 일시 중지합니다. SFC 실행을 다시 시작하려면 SFR 및 SFP 명령어를 사용합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램 |
사용할 수 없음 |
펑션 블록 |
사용할 수 없음 |
순차 펑션 차트 |
![]() |
구조화된 텍스트 |
사용할 수 없음 |
피연산자
순차 펑션 차트
피연산자 | 유형 | 형식 | 설명 |
중지 | SFC_STOP | 태그 | SFC의 실행을 일시 중지합니다. |
설명
각 정지는 정지에 관한 정보를 제공하는 지원 태그를 사용합니다. 다음 정보는 태그(Tags) 창을 통해 사용할 수 있습니다.
수행할 작업 | 그런 다음 확인 또는 설정할 구성원 | 데이터 유형 | 세부 정보 | |
컨트롤러가 정지 상태에 도달한 시기를 확인합니다. | X | BOOL | ||
SFC 리셋(SFR) 명령어가 SFC를 해당 단계로 설정한 단계를 결정 | 재설정 | BOOL | 리셋 비트는 SFC 일시 중지(SFP) 명령어가 SFC 실행을 다시 시작할 때 실행할 단계를 표시합니다.
| |
정지가 활성화된 횟수를 결정 | 카운트 | DINT | 이는 정지의 스캔 카운트가 아닙니다 . 카운트는 정지가 활성화될 때마다 증가합니다. 정지가 비활성화된 다음 다시 활성화된 후에만 다시 증가합니다. | |
이 동작의 여러 상태 비트에 한 태그 사용 | 상태 | DINT | 구성원 | 사용할 비트 |
재설정 | 22 | |||
X | 31 | |||
의견을 작성 부탁드립니다.