스텝 + 전환

단계 + 전환은 전환에 연결된 단계로 구성된 언어 구조를 나타냅니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램
사용할 수 없음
펑션 블록
사용할 수 없음
순차 펑션 차트
단계 + 전환
stepplustransit
구조화된 텍스트
사용할 수 없음
피연산자
순차 펑션 차트
피연산자
유형
형식
설명
단계
SFC_STEP
태그
특정 시간, 위상 또는 스테이션 중에 완료한 이벤트를 포함하는 프로세스의 주요 기능입니다.
전환
BOOL
태그
전환은 컨트롤러에 다음 단계로 이동하는 시점을 알리는 참 또는 거짓 조건입니다.
설명
각 전환은 BOOL 데이터 유형을 사용하는 지원 태그를 사용합니다.
전환이 다음과 같은 경우
값
및
참
1
컨트롤러가 다음 단계로 이동합니다.
거짓
0
컨트롤러가 계속해서 현재 단계를 실행합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal