전환
전환은 컨트롤러가 다음 단계를 실행하도록 진행할지 여부를 결정합니다.
순차 펑션 차트(SFC)에서 전환은 컨트롤러에 다음 단계로 이동하는 시점을 알리는 참 또는 거짓 조건입니다. 전환은 다음 단계로 이동하기 위해 발생하거나 변경해야 하는 물리적 조건을 정의합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램 |
사용할 수 없음 |
펑션 블록 |
사용할 수 없음 |
순차 펑션 차트 |
전환 |
![]() |
구조화된 텍스트 |
사용할 수 없음 |
피연산자
순차 펑션 차트
피연산자 | 유형 | 형식 | 설명 |
전환 | BOOL | 태그 | 전환은 컨트롤러에 다음 단계로 이동하는 시점을 알리는 참 또는 거짓 조건입니다. |
설명
각 전환은 BOOL 데이터 유형을 사용하는 지원 태그를 사용합니다.
전환이 다음과 같은 경우 | 값 | 및 |
참 | 1 | 컨트롤러가 다음 단계로 이동합니다. |
거짓 | 0 | 컨트롤러가 계속해서 현재 단계를 실행합니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.