분기 분산 선택
선택 분산 분기는 둘 이상의 대체 실행 경로를 나타냅니다.
선택 분기에서 전환 조건이 참인 경로에 따라 대체 경로 한 개만 실행됩니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램 |
사용할 수 없음 |
펑션 블록 |
사용할 수 없음 |
순차 펑션 차트 |
![]() |
구조화된 텍스트 |
사용할 수 없음 |
설명
선택한 분기는 한 단계나 단계 그룹 또는 다른 단계나 단계 그룹 간의 선택을 나타냅니다(즉, OR 구조).
- 한 분기만 실행됩니다.
- 기본적으로 컨트롤러는 전환을 왼쪽에서 오른쪽으로 확인합니다.
- 컨트롤러는 첫 번째 참인 분기를 선택합니다.
- Logix Designer응용 프로그램을 사용하여 컨트롤러가 전환을 확인하는 순서를 변경할 수 있습니다.

의견을 작성 부탁드립니다.