배열 파일 - 기타 명령어
파일/기타 명령어는 데이터의 배열에서 연산을 수행합니다.
사용 가능한 명령어
래더 다이어그램
팁:
STD
펑션 블록
사용할 수 없음
구조화된 텍스트
실행할 작업: | 사용할 명령어: |
배열의 값에 대해 산술, 로직, 이동 및 함수 연산을 수행합니다. | FAL |
배열의 값을 검색하고 비교합니다. | FSC |
한 배열의 내용을 다른 배열에 복사합니다. | COP |
Source의 값을 Destination에 복사합니다. | CPS |
배열을 특정 데이터로 채웁니다. | FLL |
값 배열의 평균값을 계산합니다. | AVE |
배열 데이터의 한 차원을 오름차순으로 정렬합니다. | SRT |
값 배열의 표준 편차를 계산합니다. | STD |
배열의 한 차원의 크기를 계산합니다. | SIZE |
데이터 유형을 혼합할 수 있지만 정확도 손실 및 반올림 에러가 발생할 수 있으며 명령어를 실행하는 데 시간이 더 걸립니다. 결과가 잘렸는지 확인하려면 S:V 비트를 확인하십시오.
볼드체
데이터 유형은 최적의 데이터 유형을 나타냅니다. 명령어의 모든 피연산자가 동일한 최적의 데이터 유형(일반적으로 DINT 또는 REAL)을 사용하는 경우 명령어는 가장 적은 메모리를 사용하면서 보다 빠르게 실행됩니다.연산 모드 선택
FAL 및 FSC 명령어의 경우 이 모드는 컨트롤러에 배열 연산을 배포하는 방법을 지시합니다.
실행할 작업: | 선택할 모드: |
다음 명령어를 계속하기 전에 배열에서 지정된 모든 요소에 대해 연산을 수행합니다. | 전체 모드 |
배열 작업을 여러 스캔에 분배 스캔당 연산 작업을 수행할 요소의 수(1 ~ 2147483647)를 입력합니다. | 숫자 모드 |
렁-입력-조건이 거짓에서 참으로 바뀔 때마다 배열의 요소 하나를 조작합니다. | 증분 모드 |
의견을 작성 부탁드립니다.