전체 모드

전체 모드에서는 배열에 지정된 모든 요소가 다음 명령을 계속하기 전에 작동합니다. 작업은 명령어의 렁-입력-조건이 거짓에서 참으로 바뀔 때 시작합니다. 제어 구조의 위치(.POS) 값은 명령어가 현재 사용하고 있는 배열 내 요소를 가리킵니다. .POS 값이 .LEN 값과 같아지면 작업이 중지됩니다.
AllMode
아래 타이밍 다이어그램에서는 상태 비트와 명령어 작업의 관계를 보여줍니다. 명령어 실행이 완료되면 .DN 비트가 설정됩니다. 렁-입력-조건이 거짓이면 .DN 비트, .EN 비트, .POS 값이 지워집니다. 이 경우에만 렁-입력-조건의 거짓 - 참 전환에서 명령어의 다른 실행이 트리거될 수 있습니다.
AllMode2
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal