숫자 모드

숫자 모드는 배열 작업을 여러 스캔 작업에 분배합니다. 이 모드는 비시간 임계 데이터나 대량의 데이터를 작업할 경우에 유용합니다. 각 스캔에서 작동할 요소 수를 입력하면 스캔 시간이 단축됩니다.
렁-입력-조건이 거짓에서 참으로 바뀌면 실행이 트리거됩니다. 이 경우 명령어는 전체 배열의 작업을 완료하는 데 필요한 스캔 작업의 횟수만큼 스캔될 때마다 실행됩니다. 트리거되면 렁-입력-조건은 명령어의 실행을 중단하지 않고도 반복해서 변경할 수 있습니다.
NumMode1
.DN 비트가 설정될 때까지 숫자 모드에서 작동되는 파일 명령어의 결과를 사용하지 마세요.
아래 타이밍 다이어그램에서는 상태 비트와 명령어 작업의 관계를 보여줍니다. 명령어 실행이 완료되면 .DN 비트가 설정됩니다.
NumMode2
완료 시에 렁-입력-조건이 참이면 렁-입력-조건이 거짓으로 바뀔 때까지 .EN과 .DN 비트가 설정됩니다. 렁-입력-조건이 거짓으로 바뀌면 이러한 비트와 .POS 값은 지워집니다.
완료 시에 렁-입력-조건이 거짓이면 .EN 비트는 즉시 지워집니다. .EN 비트가 해제된 후 한 번의 스캔 이후에 .DN 비트와 .POS 값이 해제됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal