증분 모드
증가 모드는 명령어의 렁-입력-조건이 거짓에서 참으로 바뀔 때마다 배열 내 요소 하나를 조작합니다.

아래 타이밍 다이어그램에서는 상태 비트와 명령어 작업의 관계를 보여줍니다. 실행은 렁-입력-조건이 거짓에서 참으로 바뀌는 스캔에서만 진행됩니다. 이 상황이 발생할 때마다 배열 내 요소 하나만 조작됩니다. 렁-입력-조건이 둘 이상의 스캔 작업에서 계속 참인 경우, 명령어는 첫 번째 스캔 작업 중에만 실행됩니다.

렁-입력-조건이 참인 경우, .EN 비트가 설정됩니다. 배열 내 마지막 요소가 조작되면 .DN 비트가 설정됩니다. 마지막 요소가 조작되고 렁-입력-조건이 거짓으로 전환되면 .EN 비트, .DN 비트, .POS 값이 지워집니다.
스캔당 요소 하나의 속도에 따른 증분 모드와 숫자 모드의 차이는 다음과 같습니다.
- 스캔당 요소가 몇 개 있는 렁-입력-조건의 실행을 시작하려면 거짓 - 참 전환이 하나 있으면 됩니다. 명령어는 렁-입력-조건의 상태에 상관 없이 완료할 때까지 스캔마다 지정된 수의 요소를 계속 실행합니다.
- 증가 모드가 배열 내 요소 하나를 조작하려면 렁-입력-조건이 거짓에서 참으로 변경되어야 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.