파일 평균(AVE)
이 표에는 이 명령어를 지원하는 컨트롤러 및 응용 프로그램이 나와 있습니다.
아키텍처 | 표준 응용 프로그램 | 안전 응용 프로그램 |
|---|---|---|
CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 및 GuardLogix 5570 컨트롤러 | 예 | 아니요 |
CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러 | 예 | 예 |
AVE 명령어는 한 세트의 값의 평균값을 계산합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램

펑션 블록
이 명령어는 함수 블록에서 사용할 수 없습니다.
구조화된 텍스트
이 명령어는 구조화된 텍스트에서 사용할 수 없습니다.
피연산자
명령어 내에서 혼합된 데이터 유형을 위한 데이터 변환 규칙이 있습니다. 데이터 변환을 참조하십시오.
래더 다이어그램
피연산자 | 데이터 유형 CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 및 GuardLogix 5570 컨트롤러 | 데이터 유형 CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러 | 형식 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
Array Tag | SINT INT DINT REAL | SINT INT DINT LINT USINT UINT UDINT ULINT REAL | 태그 | 이 배열에 있는 값의 평균을 찾습니다. 평균을 내기 위한 요소 그룹의 첫 번째 요소를 지정합니다. 첨자에 CONTROL.POS를 사용하지 마세요. |
Dimension to vary | DINT | DINT | 즉시 (0, 1, 2) | 사용할 차원 차원 순서: array[0,1,2] |
Destination | SINT INT DINT REAL | SINT INT DINT LINT USINT UINT UDINT ULINT REAL | 태그 | 연산 결과 |
Control | CONTROL | CONTROL | 태그 | 연산의 제어 구조 |
Length | DINT | DINT | 즉시 | 평균값 계산에 사용할 배열 내 요소 수 |
Position | DINT | DINT | 즉시 | 명령어가 액세스하고 있는 현재 요소를 식별하는 지정 배열의 오프셋입니다. 초기값은 일반적으로 0입니다. |
Length 및 Position(제어 태그의 .LEN 및 .POS에 해당)은 의사 피연산자입니다. 자세한 내용은 의사 피연산자 초기화 항목을 참조하십시오.
설명
AVE 명령어는 한 세트의 값의 평균값을 계산합니다.
중요:
Length로 인해 명령어가 지정된 변경할 차원를 초과하지 않게 해야 합니다. 초과하는 경우, Destination이 부정확해집니다. 자세한 내용은 배열을 메모리 블록으로 보기를 참조하세요.
식 계산 중에 오버플로가 발생하거나 명령어가 배열의 끝을 지나서 읽을 경우 ER 비트를 설정하고 실행을 중지합니다.
연산 상태 플래그에 영향
컨트롤러 | 연산 상태 플래그에 영향 |
|---|---|
CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러 | 조건부, 연산 상태 플래그 참조하십시오. |
CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 및 GuardLogix 5570 컨트롤러 | 예 |
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 피연산자 관련 폴트에 대해서는 공통 속성을 참조하십시오.
실행
래더 다이어그램
조건/상태 | 수행한 작업 |
|---|---|
사전 스캔 | .EN 비트가 해제됩니다. .DN 비트가 해제됩니다. 사전 스캔 중에 .ER 비트가 0이면 모든 제어 비트(.DN, .EN, .EU, .EM, .UL, .IN, .FD)가 0으로 해제됩니다. |
렁-입력-조건이 거짓임. | AVE 흐름도(거짓) 참조 |
렁-입력-조건이 참임. | AVE 명령어는 배열 내 지정된 모든 요소를 더한 다음에 요소의 개수로 나누어서 평균값을 계산합니다. |
사후 스캔 | N/A. |
AVE 흐름도(거짓)

예 1

래더 다이어그램

예 2

래더 다이어그램

의견을 작성 부탁드립니다.