대화형 액세스
대화형 액세스
도구는 6개 섹션으로 구성되어 있습니다.- 원격 데스크톱
- 프로세스
- 탐색기
- 연결
- 정보
- 로그
FactoryTalk® Remote Access™
Manager대화형 액세스
도구에 두 가지 방법으로 액세스할 수 있습니다.- 에 액세스하고 원격으로 제어하려는 장치가 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.FactoryTalk® Remote Access™Manager노트: 이 주제에 대한 자세한 내용은 Runtime 등록 항목을 참조하십시오.
- 를 선택합니다.
- 를 선택합니다.노트: 장치 등록을 계속하기 전에대화형 액세스도구에 대한 인증이 필요할 수 있습니다.
노트:
Tools
를 선택한 후 선택 항목을 다시 클릭하여 액세스를 진행합니다.
노트:
대화형 액세스
를 클릭하면 대화형 액세스
도구를 열 수 있는 권한을 요청하는 대화 상자 창이 나타납니다. 확인하기 전에 항상 허용
확인란에 표시하여 해당 세션 중에 이 메시지가 다시 표시되지 않도록 합니다. 다른 컴퓨터나 브라우저를 사용하는 경우 이 메시지가 다시 표시됩니다.- 도메인 창에서 장치를 두 번 클릭하여대화형 액세스도구를 엽니다.
의견을 작성 부탁드립니다.