(대화형 액세스) 탐색기

이 섹션에서는 로컬 장치와 원격 장치 사이에 파일을 전송할 수 있습니다.
탐색기
에서는 파일의 다운로드, 업로드, 이름 바꾸기, 삭제와 같은 원격 파일 작업을 수행할 수 있습니다. 원격 장치에 설치되어 있는 실행 파일 옆에 보이는
재생 기호
를 클릭하여 시작하면 됩니다.
루트와 수신 폴더 경로를 모두 보여주는 실용적인 2개 창 보기를 통해 파일 전송 프로세스를 모니터링할 수 있습니다.
이 섹션은 두 개의 창으로 나뉩니다. 왼쪽 창에는
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
를 실행 중인 로컬 장치의 파일이 표시되고, 오른쪽 창에는 원격 장치의 파일이 표시됩니다.
탐색기
에서, SD 카드 또는 장치에 연결된 USB 메모리 스틱을 통해 업로드된 파일을 관리할 수 있습니다. 장치 System Manager는 사전 정의된 마운트 옵션을 자동으로 적용하여 SD 카드 또는 USB 메모리 스틱의 내용이
탐색기
섹션에 표시되도록 합니다. 여기에서 데이터를 읽고 쓰거나, 장치와 직접 데이터를 교환할 수 있습니다.
탐색기
창에 액세스하려면 다음과 같이 진행합니다.
  1. FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    가 원격 장치에 연결되어 있는지 확인합니다.
  2. 탐색기
    장치 보기
    섹션에 액세스합니다.
  3. 대화형 액세스
    도구 버튼을 클릭한 다음
    탐색기
    를 선택합니다.
    노트: 이 도구에 대한 자세한 내용은 대화형 액세스 항목을 참조하십시오.
노트: 파일 전송은 로컬 시스템 권한으로 운영됩니다. 이는
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
관리자가 원격 사용자에 대해 특정 작업을 활성화하거나 비활성화할 수 있음을 의미합니다.
전송하려는 파일을 선택한 후 필요에 따라
전송
또는
수신
을 클릭합니다.
노트: 어떤 이유로든 파일 전송이 중단되는 경우
재개
또는
모두 재개
를 클릭하여 작업을 다시 시작합니다.
파일이나 폴더의 이름을 바꾸려면 해당 파일이나 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서
이름 바꾸기
를 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal