(대화형 액세스) 연결

VPN 터널, 직렬 패스스루, 또는 USB 패스스루를 설정하려면 이 섹션에 액세스하십시오. 마지막 두 가지 방법으로 연결하려면 먼저 VPN 연결을 설정해야 합니다.
대화형 액세스
도구는 원격 장치의 해당 직렬 포트 또는 USB 포트와 통신합니다.

VPN 연결

FactoryTalk® Remote Access™
Manager
와 원격 장치에 설치되어 있는 Runtime 간에 VPN 연결을 설정하려면:
  1. FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    에 액세스하여
    탐색기
    도메인 보기
    를 선택합니다.
  2. 왼쪽에 있는 도메인 창을 탐색하여 직렬 연결을 설정하려는 장치를 선택합니다.
  3. 오른쪽 창 위에 보이는
    VPN
    버튼을 선택합니다.
  4. 대화형 액세스
    도구가 열립니다.
    연결
    을 선택합니다.
  5. VPN
    탭에서 다음 항목을 선택합니다.
    • 연결 세부 정보
      : Runtime과 장치 간의 VPN 연결에 대한 읽기 전용 세부 정보입니다.
    • VPN 트래픽 세부 정보
      : IP 주소를 기준으로 정렬된 전송 및 수신 트래픽에 대한 읽기 전용 세부 정보입니다.
    • IP 구성
      :
      가상 LAN IP 주소가 Runtime에 의해 할당됨(기본값)
      과
      가상 LAN IP 주소가 수동으로 할당됨
      중 원하는 가상 LAN IP 할당 방법을 선택합니다.
노트: Ubuntu 22 장치에서는
UEFI 보안 부팅
이 활성화되어 있는 경우 VPN 연결이 실행되지 않습니다.
Runtime은 네트워크의 주어진 범위 내에서 IP 주소를 무작위로 릴리스하고 ARP 캐시를 구축합니다. 같은 네트워크 내에서 릴리스되고 MAC 주소에 연결되지 않은 각 IP 주소는 VPN 가상 네트워크 어댑터에 할당됩니다.
노트:
링크-로컬 주소는 해당 네트워크 세그먼트를 벗어나면 고유하지 않을 수 있습니다.
자동화 네트워크가 클래스 169.254.0.0/16에 속하는 링크-로컬 주소를 사용하는 경우, VPN 어댑터는 링크-로컬 프로토콜이 자체적으로 제공하는 사양에 따라 네트워크와 호환되는 IP 주소를 할당합니다.
Runtime 네트워크가 다양한 클래스의 IP 주소를 더 많이 노출하는 경우 여러 IP 주소에 각 클래스와 호환되는 가상 인터페이스가 할당됩니다.
IP 주소 간격을 설정하는 방법:
  • 원격 장치에 설치되어 있는 Windows Runtime에 액세스합니다.
    노트: Runtime 설치에 대한 자세한 내용은 Windows Runtime 설치 및 구성 항목을 참조하십시오.
  • VPN
    구성 탭을 선택합니다.
  • VPN
    항목에 표시합니다.
  • 구성
    을 클릭합니다.
  • VPN 정적 IP 풀
    이 열립니다. 관련
    시작
    과
    끝
    입력란에서 1개 이상의 IP 주소 범위를 입력합니다. 서브넷
    마스크
    도 입력할 수 있습니다.
노트: 새로 생성된 IP 주소와 관련된 충돌 검사는 자동으로 실행되지 않기 때문에 실행 여부는 사용자에게 달려 있습니다.

직렬 패스스루

원격 HMI 또는 IPC에 연결된 장치는 물리적 직렬 포트와 케이블을 통해 액세스할 수 있습니다. 하지만 원격 HMI 또는 IPC에 소프트웨어를 설치하여 해당 장치를 원격으로 관리하거나 액세스할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 직렬 연결을 설정하여 로컬 PC에 가상 직렬 포트를 생성하면 됩니다.
VPN 연결이 설정되면
대화형 액세스
도구를 사용하여 가상 직렬 포트를 설정해서 원격 장치의 모든 직렬 포트에 액세스할 수 있습니다.
노트: 그림에 사용된 가상 및 실제 포트 COM 번호는 예시입니다. 원격 장치에서 실제 포트 COM 번호를 확인하고 연결에 사용할 가상 포트 COM 번호를 선택하십시오.
노트: Ubuntu 22를 구동하는 장치에서는 이 기능을 사용할 수 없습니다.
직렬 연결을 설정하는 방법:
  1. 먼저 VPN 연결 섹션에 설명된 절차에 따라 VPN 연결을 설정합니다.
  2. 대화형 액세스
    연결
    섹션에서
    직렬
    탭을 클릭합니다.
  3. 직렬 연결을 설정하려는 원격 장치에서 가상 직렬 포트와 실제 직렬 포트를 선택합니다.
  4. 캡슐화
    메뉴에서 데이터 트랜잭션 구성을 선택합니다.
  5. 연결
    버튼을 클릭합니다.

USB 패스스루

원격 HMI 또는 IPC에 연결된 장치는 물리적 USB 포트를 통해 액세스할 수 있습니다. 하지만 원격 HMI 또는 IPC에 소프트웨어를 설치하여 해당 장치를 원격으로 관리하거나 액세스할 수도 있습니다. 이렇게 하려면 USB 연결을 설정하여 로컬 PC에 가상 USB 포트를 생성하면 됩니다. USB 패스스루는 운영 체제로 Windows 10 이상을 실행하는 장치에서 Windows 10 이상 운영 체제의 Runtime에 대해서만 사용할 수 있습니다.
중요: USB 패스스루를 사용하는 동안 로컬 장치에 마운트된 USB 저장 장치는 검색되지 않습니다.
팁: Tools를 사용하여 VPN을 통해 장치에 연결하면 포트를 통해 USB 장치를 마운트할 수 있습니다. 장치를 물리적으로 분리해도 USB 포트는 여전히 마운트되어 있으며, 이 포트를 통해 연결된 새로운 장치는 새 마운트가 필요하지 않습니다.
VPN 연결이 설정되면
대화형 액세스
도구를 사용하여 가상 USB 포트를 설정해서 원격 장치의 모든 USB 포트에 액세스할 수 있습니다.
USB 연결을 설정하는 방법:
  1. 먼저 VPN 연결 섹션에 설명된 절차에 따라 VPN 연결을 설정합니다.
  2. 대화형 액세스
    연결
    섹션에서
    USB
    탭을 클릭합니다.
  3. 연결을 설정하려는 원격 장치에서 USB 포트를 선택합니다.
  4. 장착됨
    버튼을 클릭하여 원격 HMI 또는 IPC의 USB 포트와 USB 연결을 설정합니다.
노트: USB 연결을 통해 원격 장치를 최대 4대까지 동시에 연결할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal