Windows Runtime 설치 및 구성
장치에 Windows Runtime을 설치하고 구성합니다. 그런 다음 권한이 있는 직원만 Runtime에 액세스할 수 있도록 암호를 설정할 수 있습니다.
노트:
Runtime 개요를 확인하려면 Runtime 구성 항목을 참조하십시오.
중요:
보안 제한을 구성하려면 보안 섹션을 참조하십시오.
Runtime은 FTRA Manager를 통해 원격으로 제어하려는 원격 IPC에 설치해야 합니다.
설치 요구 사항
Runtime은 다음과 같은 Windows 버전과 함께 제공되는 원격 장치에 설치할 수 있습니다.
소프트웨어 요구 사항 | 운영 체제 하드웨어 | 요구 사항 |
.NET Desktop Runtime 8 x86(설치 프로그램과 함께 배포됨) | Windows 10 x64 | 512 MB RAM, CPU 500MHz |
Windows 10 x64 IoT Enterprise | ||
Windows 11 | ||
Windows Server 2019 | ||
Windows Server 2022 |
Runtime 다운로드, 설치 및 시작
원격 Windows 장치에 설치할 Runtime을 다운로드하려면 다음과 같이 진행합니다.
- 원격 장치에서에 액세스하고 를 선택합니다.FactoryTalk® Remote Access™Manager
- 다운로드섹션으로 이동합니다.
- 원격 장치의 운영 체제에 따라 다운로드할 Runtime 실행 파일을 선택합니다.
- 실행 파일을 다운로드한 후 원격 장치에서 설치 프로그램을 실행합니다.
- Runtime을 열 수 있는 방법은 다음과 같습니다.
- Windows 검색창을 통해 엽니다.
- 작업 표시줄에서 Runtime 아이콘을 선택하여 엽니다.
팁: 활성화된 경우 연결 아이콘 옆에 있는 Windows 작업 표시줄의 화살표를 클릭하면 열리는 작은 메뉴에 표시되는 Runtime 아이콘을 클릭하여 Runtime을 열 수 있습니다. - 설치 후 Windows Runtime에는 자체 사용자 웹페이지가 제공됩니다. 처음에는홈섹션을 통해 네트워크에 연결할 수 있습니다.
- 필요에 따라 Runtime을 구성합니다.노트: Runtime 구성의 내용을 참조하세요.
암호 설정
권한이 없는 사용자가 Runtime에 액세스하지 못하도록 암호를 설정할 수 있습니다. 암호를 설정하면 Runtime을 시작할 때 브라우저 인증 페이지가 열립니다.
노트:
암호를 설정하려면
관리자
권한이 있어야 합니다.
노트:
Runtime에 액세스하기 위한 암호를 설정하지 않은 경우 모든 사용자가 Runtime에 액세스하여
홈
페이지로 직접 이동할 수 있습니다.- FactoryTalkRemoteAccessRuntimeSetup_Win32_<version>.exe설치 관리자 파일을 다운로드합니다.
- FactoryTalkRemoteAccessRuntimeSetup_Win32_<version>.exe설치 관리자 파일을 실행합니다.설정대화 상자 창이 열립니다.
- Runtime 암호 설정확인란이 기본적으로 선택되어 있습니다. 암호를 입력합니다.노트:사이버 보안 위험을 줄이려면 강력한 암호를 생성하십시오.암호는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
- 8자 이상이어야 합니다.
- 다음 요구 사항 중 세 가지 이상을 포함해야 합니다.
- 영문 대문자 하나 이상
- 영문 소문자 하나 이상
- 숫자 하나 이상
- 기호 문자 하나 이상
8자보다 긴 암호 구문을 사용하여 암호 강도를 높이십시오. 강력한 암호는 암호를 추측하는 데 걸리는 시간을 늘려줍니다. - Runtime을 시작하려면 Windows 작업 표시줄에서 Runtime 아이콘을 클릭하고 새로 구성된 Runtime 암호를 입력한 다음로그인을 선택합니다.
노트:
암호를 변경하려면
FactoryTalkRemoteAccessRuntimeSetup_Win32_<version>.exe
설치 관리자 파일을 다시 실행하십시오.의견을 작성 부탁드립니다.