Runtime 등록
IPC용 Runtime은 도메인에 등록해야 합니다. 이 등록을 통해 관리할 수 있으며 원격 연결을 사용할 수 있습니다. 원격 연결은 내에서
FactoryTalk® Remote Access™
FactoryTalk® Remote Access™
Manager대화형 액세스
또는 VPN
옵션을 선택하여 설정할 수 있습니다.도메인 등록 절차는 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다.
Runtime이 원격 장치에 설치되고 실행되면 다음과 같이 연결을 진행합니다.
Windows Runtime 등록
- Windows Runtime 아이콘을 클릭합니다. Windows Runtime 창에네트워크 연결섹션이 표시됩니다.노트: Runtime을 시작하는 방법에 대한 자세한 내용은 Windows Runtime 설치 및 구성 항목을 참조하십시오.
- 연결을 클릭하고 연결이 설정될 때까지 기다립니다.
- 원격 장치가 아직 도메인에 등록되지 않은 경우 Windows Runtime은 도메인에 대한 장치 등록에 사용되는 ID와 암호를 표시합니다.
- 원격 장치의 Runtime을 등록하려면 관리 권한이 있는 사용자 계정을 사용하여에 로그인합니다.FactoryTalk® Remote Access™Manager
- 섹션에 액세스하여 원격 장치를 저장하려는 폴더를 열고리소스 추가(원 안의 더하기 기호) 버튼을 클릭한 다음장치 추가를 선택합니다.
- 저장을 선택합니다. 새로 등록된 장치의 이름은 이전에 선택한 폴더에<이름 없음>으로 지정되며 이름을 바꾸어야 합니다.
- 장치의 이름을 바꿉니다.
Ubuntu 22 Runtime 등록
- Runtime이 실행 중일 때 다음 명령을 입력하여네트워크 인프라에 연결합니다.FactoryTalk® Remote Access™cd /opt/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Remote_Access/Runtime/bin FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli --connect
- Runtime이 조직/도메인에 가입해야 하는 경우 Runtime이네트워크 인프라에 연결되면 다음 명령을 실행합니다.FactoryTalk® Remote Access™FactoryTalkRemoteAccessRuntimeCli --getAnonymousID
- 조직/도메인에 가입하는 데 사용되는 ID와 암호가 표시됩니다.
- 및 섹션에 액세스하여 원격 장치를 저장하려는 폴더를 열고FactoryTalk® Remote Access™Manager리소스 추가(원 안의 더하기 기호) 버튼을 클릭한 다음장치 추가를 선택합니다.
- 원격으로 장치 추가를 선택하고 2단계에 설명된 절차에 따라 원격 장치 ID 및 암호를 입력합니다.
- 저장을 선택합니다. 새로 등록된 장치의 이름은 이전에 선택한 폴더에<이름 없음>으로 지정되며 이름을 바꾸어야 합니다.
- 장치의 이름을 바꿉니다.
하드웨어 식별
네트워크에 처음 연결할 때 Runtime은 이름이
auth.bin
인 파일 내 장치 디스크의 ID를 저장합니다. 이 파일의 위치는 다음 표에 표시된 대로 사용되는 시스템에 따라 다릅니다.시스템 | 경로 |
|---|---|
Windows 10 | C:\ProgramData\Rockwell Automation\FactoryTalk Remote Access\Identity |
Linux Ubuntu 22 | /opt/FactoryTalk_Remote_Access/Identity/ |
노트:
auth.bin
파일을 복사하여 한 장치에서 다른 장치로 ID 파일을 전송할 수 없습니다. 그러나 운영 체제 또는 Runtime을 제거했다가 다시 설치한 후에는 파일의 백업을 만들고 복원할 수 있습니다. 도메인에 연결된 설치된 Runtime이 포함되어 있는 컴퓨터 이미지를 복제하는 경우 자체 서명된 인증서와 auth.bin
파일을 삭제합니다. 이 단계는 Runtime이 올바르게 시작되도록 하는 데 중요합니다.ID 파일을 복원할 수 없는 유일한 시나리오는 디스크가 교체되는 경우입니다. 이 경우 장치는 다른 기계로 인식됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.