(대화형 액세스) 프로세스

이 섹션에서는 현재 진행 중인 프로세스의 전체 목록을 보여줍니다.
프로세스 종료
버튼을 클릭하여 프로세스를 중지할 수 있습니다.
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
에는
프로세스 관리자
가 있어서 원격 장치에서 실행 중인 프로세스와 CPU 사용률 및 메모리 사용량을 파악할 수 있게 도와줍니다.
프로세스 관리자
에 액세스하려면 다음과 같이 진행합니다.
  1. FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    가 원격 장치에 연결되어 있는지 확인합니다.
  2. 탐색기
    도메인 보기
    VPN
    프로세스
    에 액세스합니다.
    또는
    탐색기
    도메인 보기
    대화형 액세스(Tools)
    프로세스
    에 액세스합니다.
    노트:
    프로세스
    기능은
    대화형 액세스(웹 전용)
    를 통해서는 액세스할 수 없습니다.
  3. 프로세스 종료
    버튼이 활성화됩니다.
    노트:
    프로세스 종료
    버튼을 사용하여 필요에 따라 프로세스를 종료합니다.
    노트: 내장형 장치에서는 Runtime에서 보안 제한이 항상 활성화됩니다. 따라서
    프로세스 종료
    버튼이 비활성화되며 실행 중인 프로세스를 중지할 수 없습니다. 자세한 내용은 Runtime 구성 보안을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal