(대화형 액세스) 로그

이 섹션에는
대화형 액세스
도구를 통해 수행되는 모든 작업이 나와 있습니다. 이를 통해 연결 로그와 원격 지원 세션 중에 실행된 작업 목록을 확인하고 내보낼 수 있습니다. 각 장치가 인스턴스화 될 때 동일한
대화형 액세스
도구에서 동시에 더 많은 연결을 설정할 수 있습니다.
로그
섹션에는 연결된 모든 장치에서 수행된 작업이 표시됩니다. 그러나
대화형 액세스
는 연결된 장치 수만큼의 로그를 생성하고
로그 폴더 열기
버튼을 클릭하여 액세스할 수 있는 폴더에 그 로그를 저장합니다.
노트: 동일한 폴더에는 다른
FactoryTalk® Remote Access™
Tools에서 생성된 작업 로그도 포함되어 있지만, 이러한 툴에는 이 폴더에 직접 연결된 버튼이 없습니다. 이 주제에 대한 자세한 내용은 FactoryTalk Remote Access Manager Tools 항목을 참조하십시오.
Linux 장치에서는
장치 로그 내보내기
버튼을 클릭하여 .txt 형식으로 연결 로그를 내보낼 수 있습니다. 이러한 로그에는
로그
섹션에 표시되는 정보가 포함됩니다.
각 로그 파일 이름은 고유한 장치 식별자와 1부터 3까지의 마지막 숫자(소수 자릿수가 포함될 수 있음)로 구성됩니다.
노트: 고유한 장치 식별자 뒤의 마지막 숫자는 로그 파일 버전을 나타냅니다. 1MB를 초과하는 모든 로그 파일은 덮어쓰기되며, 해당 버전 숫자가 한 단계 위로 업데이트됩니다.
장치와 관련된 모든 작업을 항상 기록할 수 있지는 않다는 점을 고려하여 일반
DeviceConnectionApplet
로그는 장치가 연결되지 않을 때마다 애플릿 작업을 기록합니다.
로그 폴더는 로그 파일을 최대 10MB까지 저장할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal