FactoryTalk® Remote Access™ Manager Tools
FactoryTalk® Remote Access™
ManagerFactoryTalk® Remote Access™
Tools는 다음과 같은 애플릿 3개로 구성됩니다.
- 대화형 액세스: VPN, 직렬 또는 USB 장치 연결을 설정하고 관리할 수 있습니다. 또한 연결된 장치에 대한 개요를 제공합니다.노트: 이 도구를 탐색하고 장치 연결 및 설정을 관리하는 방법을 알아보려면 대화형 액세스 항목을 참조하십시오.
- 장치 설정: 원격으로 제어하려는 새 장치를 검색하여 도메인에 등록하고 라우터 설정 및 연결을 관리할 수 있습니다.노트: 라우터 검색 및 설정 관리를 시작하는 방법을 알아보려면 장치 설정 항목을 참조하십시오.
- 연결 설정: 연결 포트 및 프록시 서버 유형을 설정할 수 있습니다. 이러한 설정은와 도메인에 등록된 장치 간에 VPN 연결을 설정하는 데 사용됩니다.FactoryTalk® Remote Access™Manager노트: 장치 연결 설정 방법에 대한 자세한 내용은 연결 설정 항목을 참조하십시오.
노트:
이 주제에 대한 자세한 내용은 FactoryTalk Remote Access Manager Tools 설치 및 FactoryTalk Remote Access Manager Tools 항목을 참조하십시오.
설치 후
장치에 Tools를 설치했으면 관련 섹션 FactoryTalk Remote Access Manager Tools에 설명된 대로 액세스하거나 사용법에 익숙한 경우 해당 아이콘을 클릭하여 직접 액세스할 수 있습니다.
- 장치 검색: 이 아이콘은 펌웨어 버전이 4.0.4 이상인OptixEdge™,OptixPanel™, 펌웨어 버전이 4.0.2 이상인에 대한 장치 검색을 트리거합니다. 또는 장치 설정 항목을 참조하여Stratix® 4300및 펌웨어 버전이 4.0.4 이상인 Embedded Edge Compute 모듈를 통해 장치를 검색할 수도 있습니다.FactoryTalk® Remote Access™Manager
- 로컬 연결: 이 아이콘을 사용하면 '로컬 연결' 연결 모드를 설정할 수 있습니다.를 통해 이 연결 모드를 설정하려면 로컬 연결 항목을 참조하십시오.FactoryTalk® Remote Access™Manager
의견을 작성 부탁드립니다.