로컬 연결

로컬 연결 모드를 사용하면
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
에 로그인하거나 인터넷에 액세스하지 않고도 동일한 LAN의 Runtime에 연결하여
대화형 액세스
기능에 액세스할 수 있습니다.
이 방법으로 Runtime 소프트웨어가 추가 기능 외에 VNC(가상 네트워크 컴퓨팅) 기능과 함께 설치되어 있는 장치에 액세스할 수 있습니다. 기계 개발 및 시운전 단계에서 로컬 VPN 연결을 통해 장치 자동화 네트워크에 액세스할 수 있으며, IT 네트워크에 연결된 상태를 유지할 수 있습니다.
로컬 연결 모드 지원 제품: Windows 운영 체제 Runtime,
OptixPanel™
,
OptixEdge™
,
Stratix® 4300
, Embedded Edge Compute 모듈.
액세스하려는 장치의 IP 주소를 입력한 다음
:5937
을 입력하여 웹 브라우저를 통해 장치에 액세스할 수 있습니다
웹 브라우저를 통한 장치 보기는
FactoryTalk Remote Access
런타임을 통해 연결할 때 대화형 액세스(웹 전용) 옵션과 유사하게 장치 화면으로 제한됩니다.
팁: 이 기능은
FactoryTalk® Remote Access
도구 설치가 필요하지 않으며, 스마트폰 또는 태블릿을 포함한 모든 장치에서 선택한 장치의 원격 데스크톱에 연결할 수 있습니다.
Windows 런타임을 통해 로컬 연결을 설정하려면 Windows Runtime을 통한 로컬 연결의 내용을 참조하십시오.
System Manager를 통해 로컬 연결을 설정하려면 System Manager를 통한 로컬 연결을 참조하십시오.
팁:
System Manager에 대해 자세히 알려면 다음 사용 설명서를 다운로드하십시오.
대화형 액세스
연결
섹션에 나와 있는 연결에서 다른 연결 유형도 설정할 수 있습니다.
노트: 이 주제에 대한 자세한 내용은 대화형 액세스 항목을 참조하십시오.

로컬 장치 정보 관리

장치를 설정한 후에는 이후에 다음 설정을 사용하여 장치 정보를 관리할 수 있습니다.
  • 암호 저장
    : 암호를 저장합니다. 새로 저장된 암호는 이전 장치 암호를 덮어씁니다.
  • 로컬 장치 관리
    : 장치를 추가 또는 삭제하거나, 기존 장치 정보를 편집하거나, 저장된 장치 목록과 관련 세부 정보(예: 장치 이름 및 IP 주소/호스트 이름)를 보려면 이 옵션을 선택합니다.
    새 장치를 추가할 경우 장치 이름, IP 주소/호스트 이름 그리고 암호를 입력합니다.
노트:
입력한 모든 IP 주소/호스트 이름은 장치 연결 시 저장됩니다.
로컬 연결 창에서 장치 정보를 완료하기 전에
대상 장치
를 선택하면 IP 주소/호스트 이름만 저장됩니다. 장치 이름을 저장하려면
암호 저장
을 선택하기 전에 관련 필드에 장치 이름을 입력합니다.
주의: 글머리 기호로 마스킹된 암호를 클릭하지 마십시오. 암호가 지워질 수 있습니다.

Windows Runtime을 통한 로컬 연결

로컬 연결을 설정하려면 다음과 같이 진행합니다.
  1. Windows Runtime을 실행합니다.
  2. Windows Runtime 창에서
    로컬
    탭을 선택하고
    로컬 연결 활성화
    항목에 표시합니다.
  3. 나중에 로컬 장치에서 연결할 수 있도록 암호를 설정합니다.
  4. 로컬 장치에서
    FactoryTalk Remote Access Tools 로컬 연결
    에 액세스합니다.
    노트:
    FactoryTalk Remote Access Tools 로컬 연결
    은
    FactoryTalk® Remote Access™
    Tools가 설치될 때 자동으로 장치에 설치됩니다. Tools를 다운로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 Tools 항목을 참조하십시오.
    .
  5. 대화 상자가 열립니다. IP 주소 또는 장치 이름을 입력하고 대화 상자의
    대상 장치
    및
    암호
    필드에 앞서 설정한 암호를 입력합니다.
  6. 임시 또는 영구 보안 연결을 설정할 수 있도록 인증서 수락을 요청하는 메시지가 표시됩니다.
  7. 대화형 액세스
    창이 열립니다.

Stratix® 4300
라우터, OptixEdge™ 및 OptixPanel™
을 통한 로컬 연결

로컬 연결을 설정하려면 다음과 같이 진행합니다.
  1. System Manager에 액세스하여 왼쪽의 메인 메뉴에서
    FT Remote Access
    를 선택합니다.
  2. 로컬 연결
    섹션에서
    활성화됨
    항목에 표시합니다.
  3. 같은 섹션에서, 나중에 로컬 장치에서 연결할 수 있도록 암호를 설정합니다.
    적용
    버튼을 클릭합니다.
  4. 로컬 장치에서
    FactoryTalk Remote Access Tools 로컬 연결
    에 액세스합니다.
    노트:
    FactoryTalk Remote Access Tools 로컬 연결
    은
    FactoryTalk® Remote Access™
    Tools가 설치될 때 자동으로 장치에 설치됩니다. Tools를 다운로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 Tools 항목을 참조하십시오.
    .
  5. 대화 상자가 열립니다. IP 주소 또는 장치 이름을 입력하고 대화 상자의
    대상 장치
    및
    암호
    필드에 앞서 설정한 암호를 입력합니다.
  6. 임시 또는 영구 보안 연결을 설정할 수 있도록 인증서 수락을 요청하는 메시지가 표시됩니다.
  7. 대화형 액세스
    창이 열립니다.

IP 주소 변경 시에도 연결 보장

로컬 연결 도구를 사용하는 경우, 장치를 등록한 후에 장치 IP 주소가 변경되면 장치와의 연결을 설정하는 데 문제가 발생할 수 있습니다. 이로 인해 통신이 중단되고 연결 문제가 발생할 수 있습니다.
그러나 장치 IP 주소 대신 장치 호스트 이름을 저장하면 이 문제를 완화할 수 있습니다. 장치 호스트 이름을 저장하면 로컬 연결 도구에서 DNS 서버에 쿼리하여 호스트 이름을 현재 IP 주소로 확인할 수 있습니다. 이 동적 확인은 IP 주소가 변경되더라도 도구가 항상 장치를 찾을 수 있도록 보장합니다.
이 접근 방식은 호스트 이름을 해당 IP 주소로 변환하는 DNS 서버의 기능을 활용하여 IP 주소 변경과 관계없이 안정적인 연결을 유지할 수 있도록 합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal