Tools
FactoryTalk® Remote Access™
Manager- USB 장치 구성기
- 연결 설정
- 장치 설정
- 다운로드
팁:
FactoryTalk Remote Access Manager Tools 및 관련 하위 섹션을 참조하여 연결 설정 및 장치 설정에 대해 알아보십시오.
USB 장치 구성기
이 섹션에서는 장치에 대한 구성을 생성하고 USB 메모리 스틱에 내보낼 수 있습니다. 구성은
.json
형식으로 저장됩니다. 이 구성은 새 장치 또는 공장 초기 설정으로 복원된 장치에서만 사용할 수 있습니다. USB 장치의 구성을 동일한 유형의 장치에서 여러 번 사용할 수 있습니다.구성을 생성할 장치를 선택합니다.
팁:
사용 가능한 장치는 Optix Edge 및
Stratix 4300
입니다.계정
섹션이 미리 선택되어 있습니다. 관리자에 대한 새 암호를 만들어야 합니다. 선택적으로 사용자 계정을 활성화하고 계정에 대한 암호를 만들 수 있습니다.인터페이스
섹션에서 이더넷 포트를 구성합니다. 자세한 내용은 장치 사용 설명서를 참조하십시오.Runtime
섹션에서 도메인 등록
을 선택하고 장치 이름을 입력한 후 장치를 등록할 폴더를 선택합니다. 구성된 장치는 .json
파일이 생성된 도메인에 자동으로 등록됩니다. Runtime
섹션에서 연결과 로컬 연결을 구성할 수 있습니다.의견을 작성 부탁드립니다.