FactoryTalk® Remote Access™
Manager
Tools 설치

FactoryTalk® Remote Access™
Manager
는 특정 기능을 제공하기 위해 로컬 컴퓨터에 Tools를 설치해야 할 수 있습니다.
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
에 액세스하고
Tools
다운로드
를 선택하여 모든 Tools를 다운로드합니다.
노트: 이 주제에 대한 자세한 내용은 Tools 항목을 참조하십시오.
노트: Tools에 대한 자세한 내용은 FactoryTalk Remote Access Manager Tools 항목을 참조하십시오.
Tools는 다음 운영 체제에 설치할 수 있습니다.
  • Windows 10 x64
  • Windows Server 2016, 2019 및 2022
설치가 완료되면 Tools를 사용할 수 있습니다.
노트: 업데이트가 필요한 도구에 액세스할 때마다 업데이트된 버전의 다운로드를 진행할 것인지 묻는 메시지 창이 나타납니다.
노트: 언어를 설정하려면 다음을 참조합니다. 언어 설정

설치 후

장치에 Tools를 설치했으면 관련 섹션 FactoryTalk Remote Access Manager Tools에 설명된 대로 액세스하거나 사용법에 익숙한 경우 해당 아이콘을 클릭하여 직접 액세스할 수 있습니다.
  • 장치 검색
    : 이 아이콘은 펌웨어 버전이 4.0.4 이상인
    OptixEdge™
    ,
    OptixPanel™
    , 펌웨어 버전이 4.0.2 이상인
    Stratix® 4300
    및 펌웨어 버전이 4.0.4 이상인 Embedded Edge Compute 모듈
    에 대한 장치 검색을 트리거합니다. 또는 장치 설정 항목을 참조하여
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    를 통해 장치를 검색할 수도 있습니다.
  • 로컬 연결
    : 이 아이콘을 사용하면 '로컬 연결' 연결 모드를 설정할 수 있습니다.
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    를 통해 이 연결 모드를 설정하려면 로컬 연결 항목을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal