장치 설정
장치 설정
도구를 사용하면 로컬 네트워크에서 장치를 검색하고 구성할 수 있습니다.
노트:
특정 시나리오에서는 도메인에 장치 등록을 위해 이 도구를 사용해야 할 수 있습니다. 또한 장치 유형 및 펌웨어 버전에 따라 동작이 다를 수 있습니다.
Stratix® 4300(4.0.2 또는 그 이전 펌웨어 버전)
Stratix® 4300
(4.0.2 또는 그 이전 펌웨어 버전)- FactoryTalk® Remote Access™Manager에 액세스하고 을 선택합니다.
- 장치 설정대화 상자 창에서 첫 번째 옵션을 선택합니다.Stratix 4300(4.0.2 또는 그 이전 펌웨어 버전).노트: 도구를 열 수 있는 권한을 요청하는 팝업 메시지가 나타날 수 있습니다. 확인하기 전에항상 허용을 표시하여 해당 세션 중에 이 메시지가 다시 표시되지 않도록 할 수 있습니다. 다른 컴퓨터나 브라우저를 사용하는 경우 이 메시지가 다시 표시됩니다.
- 대화 상자 창에서관리자사용자의 암호를 입력합니다.노트: 이러한 자격 증명은 장치 System Manager에 액세스하는 데 사용하는 것과 동일하며 admin 사용자의 기본 암호는admin입니다. System Manager에 대해 자세히 알아보고 장치 System Manager에 액세스하는 데 사용되는 IP 주소를 확인하려면 이 사용 설명서를 다운로드하십시오. Stratix 4300 라우터새 대화 상자 창이 나타납니다. 지정된 암호와 일치하는 로컬 네트워크 라우터의 MAC 주소를 표시합니다.
- 목록에서 라우터 MAC 주소를 선택하고구성을 클릭하여 LAN IP 주소를 설정합니다. 그런 다음 장치 System Manager에 액세스하여 다른 매개 변수를 설정할 수 있습니다.
Stratix® 4300(4.0.2 이후 펌웨어 버전)
Stratix® 4300
(4.0.2 이후 펌웨어 버전)- FactoryTalk® Remote Access™Manager에 액세스하고 을 선택합니다.
- 장치 설정대화 상자 창에서 두 번째 옵션을 선택합니다.Stratix 4300(4.0.2 이후 펌웨어 버전).노트: 도구를 열 수 있는 권한을 요청하는 팝업 메시지가 나타날 수 있습니다. 확인하기 전에항상 허용을 표시하여 해당 세션 중에 이 메시지가 다시 표시되지 않도록 할 수 있습니다. 다른 컴퓨터나 브라우저를 사용하는 경우 이 메시지가 다시 표시됩니다.
- 검색 창이 나타납니다.검색을 선택하여 로컬 네트워크에서구성되지 않음상태(공장 기본 설정)이거나 이미 구성된 모든 장치를 나열합니다.검색된 장치목록에는 각 장치의모델,일련 번호,Eth2:WAN IP 주소,Eth1:LAN IP 주소및상태가 표시됩니다.
- 구성되지 않음상태에서 장치의 행을 선택한 경우장치 설정을 선택하여 System Manager를 열거나 LAN 인터페이스의 IP 주소를 설정하고 다시 시작할 수 있습니다.노트: System Manager에 대해 자세히 알아보고 장치 System Manager에 액세스하는 데 사용되는 IP 주소를 확인하려면 이 사용 설명서를 다운로드하십시오. Stratix 4300 라우터구성됨상태에서 장치의 행을 선택하는 경우장치 설정을 선택하여 System Manager를 열 수 있습니다.
OptixPanel™(4.0.4 또는 그 이후 펌웨어 버전), Embedded Edge Compute 모듈(4.0.4 또는 그 이후 펌웨어 버전) 및 OptixEdge™
OptixPanel™(4.0.4 또는 그 이후 펌웨어 버전)
, Embedded Edge Compute 모듈(4.0.4 또는 그 이후 펌웨어 버전)
및 OptixEdge™
- FactoryTalk® Remote Access™Manager에 액세스하고 을 선택합니다.
- 장치 설정대화 상자 창에서 세 번째 옵션을 선택합니다.OptixPanel, OptixEdge 또는 Embedded Edge Compute(4.0.4 또는 그 이후 펌웨어 버전).노트: 도구를 열 수 있는 권한을 요청하는 팝업 메시지가 나타날 수 있습니다. 확인하기 전에항상 허용을 표시하여 해당 세션 중에 이 메시지가 다시 표시되지 않도록 할 수 있습니다. 다른 컴퓨터나 브라우저를 사용하는 경우 이 메시지가 다시 표시됩니다.
- 검색 창이 나타납니다.검색을 선택하여 로컬 네트워크에서구성되지 않음상태(공장 기본 설정)이거나 이미 구성된 모든 장치를 나열합니다.검색된 장치목록에는 각 장치의모델,일련 번호,Eth2:WAN IP 주소,Eth1:LAN IP 주소및상태가 표시됩니다.
- 구성되지 않음상태에서 장치의 행을 선택한 경우장치 설정을 선택하여 System Manager를 열거나 LAN 인터페이스의 IP 주소를 설정하고 다시 시작할 수 있습니다.노트: System Manager에 대해 자세히 알아보고 장치 System Manager에 액세스하는 데 사용되는 IP 주소를 확인하려면 이 사용 설명서를 다운로드하십시오.구성됨상태에서 장치의 행을 선택하는 경우장치 설정을 선택하여 System Manager를 열 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.