언어 설정

  1. Tools 또는 Runtime을 설치할 때 설치 관리자에서 메시지가 표시되면 원하는 언어를 선택합니다.
    노트: 이전 설치에서 선택한 언어와 다른 언어를 선택하려면 Tools를 다시 설치합니다. Runtime을 업데이트할 때마다 원하는 언어를 선택할 수 있습니다.
  2. FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    를 시작할 때 오른쪽 상단 모서리에서 버튼을 클릭하여 언어를 선택합니다.
    노트: 처음 액세스할 때
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    는 브라우저에 설정된 언어를 사용합니다(지원되는 경우). 브라우저 언어가 지원되지 않으면 응용 프로그램은 기본 대체 언어로 열립니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal