연결 설정
연결 포트 및 프록시 서버의 고급 설정을 사용하면 도구에서 네트워크 인프라에 연결하고 원격 장치와의 VPN 연결을 설정할 수 있습니다.
FactoryTalk® Remote Access™
VPN 연결에 대한 네트워크 포트 및 프록시 설정을 구성하는 방법:
- 에 액세스한 후 을 선택합니다.FactoryTalk® Remote Access™Manager노트:연결 설정을 클릭하면연결 설정도구를 열 수 있는 권한을 요청하는 대화 상자 창이 나타납니다. 확인하기 전에항상 허용확인란에 표시하여 해당 세션 중에 이 메시지가 다시 표시되지 않도록 합니다. 다른 컴퓨터나 브라우저를 사용하는 경우 이 메시지가 다시 표시됩니다.
- 에서 VPN 연결에 사용할 네트워크 포트를 선택합니다.
- 자동:연결 요청에 따라 도구에서 적절한 포트를 자동으로 선택합니다.
- 80:도구에서 포트 80을 통해 HTTP 프로토콜을 사용하여 원격 액세스를 설정하려고 시도합니다. 포트 80을 통한 연결이 거부되면 세션이 설정되지 않습니다.
- 443:도구에서 포트 443을 통해 HTTP 프로토콜을 사용하여 원격 액세스를 설정하려고 시도합니다. 포트 443을 통한 연결이 거부되면 세션이 설정되지 않습니다.
- 5935:도구에서 포트 5935을 통해 HTTP 프로토콜을 사용하여 원격 액세스를 설정하려고 시도합니다. 포트 5935을 통한 연결이 거부되면 세션이 설정되지 않습니다.
- 프록시 서비스가 인터넷 연결에 사용되는 경우프록시에서 프록시 서버 유형을 선택합니다.
- 없음:프록시 서버가 인터넷 연결에 사용되지 않습니다.
- HTTP:HTTP 프록시 서버입니다. HTTP 요청을 전달합니다.
- SOCKS5:SOCKS5 프록시 서버입니다. TCP 및 UDP 패킷을 전달합니다.
노트: 이 주제에 대한 자세한 내용은 프록시 항목을 참조하십시오. - 선택한 후적용을 클릭하여 프록시 설정을 도메인에 저장합니다.
원격 장치에 대한 연결이 설정된 후 장치의 연결이 해제되면 자동으로 다시 연결을 시도하면서 시간 초과 모드로 들어갑니다. 이 경우 다시 연결을 시도하는 동안 경고 아이콘이 표시됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.