프록시
프록시 연결은
연결 설정
도구를 통해 구성할 수 있습니다.
노트:
이 도구에 대한 자세한 내용은 FactoryTalk Remote Access Manager Tools 및 연결 설정 항목을 참조하십시오.
다음 세 가지 프록시 유형 중에서 선택할 수 있습니다.
- 없음:프록시 구성이 없습니다.
- HTTP:HTTP 프록시는 BA(기본 인증) 또는 액세스 권한 없음 인증 방법을 지원합니다.노트: 다른 액세스 인증 방법(예: DIGEST 또는 NTLM)은 지원하지 않습니다.
- SOCKS5:SOCKS5 프록시에는 인증 방법이 필요하지 않습니다.노트: 액세스 권한 없음 인증 방법이 지원됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.