보안 아키텍처 백서

이 문서에서는
Rockwell Automation의
FactoryTalk® Remote Access™
솔루션의 네트워크 아키텍처 및 보안 설계에 대해 설명합니다.
이 문서는 네트워크 관리자, 보안 감사자 및 의사 결정권자를 대상으로
FactoryTalk® Remote Access™
가 해당 보안 표준 및 사용 사례 시나리오를 준수하는지 평가하기 위한 보안 관리와 설계에 대한 완전한 설명을 제공합니다.

설계 고려 사항

FactoryTalk® Remote Access™
의 핵심 작업은 인터넷(비보안 네트워크로 간주됨)을 통해 클라이언트를 원격 장치와 안전하게 연결하는 것입니다. 따라서 보안은 모든 설계 및 구현 결정에서 다른 사용성 측면보다 더 중요하게 고려됩니다.
구성 요소 아키텍처
FactoryTalk® Remote Access™
Runtime
프런트 엔드 클라이언트에서 장치 자체에 대한 원격 액세스를 허용하기 위해 원격 장치에서 실행되는 소프트웨어 서비스입니다.
Runtime은 Windows 컴퓨터와 같은 개방형 시스템과 Rockwell Automation의 산업용 라우터와 같은 폐쇄형 시스템에서 사용할 수 있습니다. 각 경우에 동일한 보안 고려 사항이 적용됩니다.
액세스 서버
액세스 서버는 장치 연결을 가능하게 하고 클라이언트가 장치에 연결할 수 있는 위치를 제공하는 분산된 중복 서버 집합입니다.
FactoryTalk® Remote Access™
도메인
도메인은 고객 계정의 모든 리소스(사용자, 그룹 및 장치)와 해당 구성, 폴더, 권한 부여 규칙 및 로그를 저장하는 논리적 컨테이너입니다.
웹 프런트 엔드
대화형 웹 클라이언트를 통해 사용자는 자신의
FactoryTalk® Remote Access™
조직
에 로그인하고,
FactoryTalk® Remote Access™
Runtime을 실행하는 원격 장치에 연결할 수 있습니다. 또한 관리자는 웹 프런트 엔드를 사용하여 보안 규칙과 장치 구성을 관리할 수 있습니다.
VPN과 같은 고급 기능은 웹 브라우저에서 바로 시작할 수 있는 애플릿(Tools)을 사용하여 구현할 수 있습니다.
이 문서에서는 웹 프런트 엔드를 일반적으로 프런트 엔드 클라이언트라고 지칭합니다.
릴레이 서버
이러한 서버는 여러 지역에 있으며 Control Center와 Runtime 간의 공용 릴레이 끝점 역할을 합니다. 인터넷을 통해 연결할 수 없으며 직접 노출되지 않습니다.
FactoryTalk® Remote Access™
Web API
이 API는 웹 프런트 엔드 및 Tools 애플릿이 작동하는 데 필요한 API를 노출하고 소프트웨어 업데이트와 같은 기타 보조 기능을 제공합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal