소프트웨어 업데이트
SQL 백업은 Azure에서 자동으로 관리되며 데이터 손실 가능성을 최소화하기 위해 지리적으로 분산됩니다.
업데이트는 웹 사이트에서 다운로드하여 수동으로 설치하거나 액세스 서버에서 반자동으로 설치할 수 있습니다. 후자의 경우에도 조직 관리자는 업데이트할 장치와 시기(즉시 또는 예약된 기간 내)를 수동으로 결정해야 합니다. 프런트 엔드를 통해 서버에 지침을 제공한 후 업데이트는 계획대로 클라우드에서 전달됩니다.
FactoryTalk® Remote Access™
의견을 작성 부탁드립니다.