권한 부여
FactoryTalk® Remote Access™
고객의 조직에는 모든 조직 리소스(사용자, 그룹 및 장치)가 포함됩니다. 조직 관리자는 조직 및 해당 규칙을 설계하여 모든 Rockwell Automation 9 보안 아키텍처 조직 구조를 매핑할 수 있습니다. 특히 새 사용자 및 그룹을 생성하여 조직을 적절하게 매핑하고 구성의 편의성과 확장성을 높일 수 있습니다.
FactoryTalk® Remote Access™
정책 및 권한 규칙을 단일 리소스 또는 폴더에 적용하여 계층적 방식으로 적용할 수 있습니다.
마지막으로, 웹 API 및 액세스 서버는 특정 리소스(예: 원격 장치)의 특정 사용자에게 허용되는 작업 유형(예: 원격 데스크톱 또는 파일 전송)을 적용합니다.
FactoryTalk® Remote Access™
의견을 작성 부탁드립니다.