데이터 유출 정책
데이터 유출은 일반적으로 기업 및/또는 개인 데이터를 포함할 수 있는 정보에 대한 무단 액세스 및 검색을 의미합니다.
여기서 데이터 유출이란 서버 및 해당 데이터에 액세스하는 것을 말합니다.
FactoryTalk® Remote Access™
Rockwell Automation이 사업을 운영하는 다양한 관할권의 규정에 따라 Rockwell Automation은 자체 보유 또는 관리 중인 개인 데이터를 보호하고 무단 액세스, 수집, 사용, 공개 또는 이와 유사한 위험을 방지하기 위해 합당한 보안 조치를 취해야 합니다.
직원, 조직 외부의 당사자 또는 컴퓨터 시스템 오류로 인해 데이터 유출이 발생할 수 있습니다.
모든 직원은 실제 또는 잠재적인 데이터 보호 규정 준수 실패를 보고할 의무가 있습니다. 이를 통해 다음을 할 수 있습니다.
- 오류를 조사하고 필요한 경우 시정 조치를 취합니다.
- 규정 준수 실패에 대한 기록을 유지 관리합니다.
- 그 자체로 또는 실패 패턴의 일부로 중대한 규정 준수 실패가 발생한 경우 감독 기관에 알립니다.
Rockwell Automation에서 데이터 유출을 인지한 후에는 영향을 받는 모든 고객에게 알려야 합니다. 그러나 익명화된 데이터가 유출된 경우에는 데이터 주체에게 알릴 필요가 없습니다. 특히, 데이터 컨트롤러가 데이터 유출의 영향을 받는 개인 데이터에 대해 적절한 기술적 및 조직적 보호 조치와 함께 암호화와 같은 기술을 구현한 경우에는 데이터 유출 주체에게 알릴 필요가 없습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.