Remote Access Tools 보안
FactoryTalk® Remote Access™
VPN
Tools 애플릿 클라이언트가 Runtime 클라이언트에 연결되면 특정 장치의 사용자에게 'VPN 액세스' 권한이 부여된 방식에 따라 VPN 연결을 설정할 수 있습니다.
FactoryTalk® Remote Access™
VPN은 프런트 엔드 PC에 가상 이더넷 어댑터를 설치하여 구현됩니다.
FactoryTalk® Remote Access™
FactoryTalk® Remote Access™
레벨 2가 IP 아래에 있더라도 기본적으로 Runtime 서비스는 프런트 엔드 가상 VPN 어댑터에 사용 가능한 IP를 자동으로 할당합니다. 이는 대부분의 유용한 프로토콜이 IP 기반이어서 바로 사용할 수 있기 때문에 편의상 수행됩니다. 또한 실제 물리적 서브넷의 IP가 사용됩니다. 가상 IP 서브넷 및 그에 따른 라우팅 규칙이 생성되지 않습니다.
Runtime은 ARP 메시지를 전송하여 네트워크의 기존 장치를 주기적으로 폴링합니다. 이러한 과정에서 나중에 VPN 연결에 할당할 수 있는 '사용 가능한' IP를 검색합니다. 이 정책은 편리하지만 더 엄격하고 제어된 구성이 필요한 경우 변경할 수 있습니다. Runtime이 이 풀에서 오는 IP만 할당하도록 장치에서 IP 풀을 구성할 수 있습니다. 이 경우 ARP 검색이 수행되지 않습니다.
프런트 엔드 PC를 물리적 장치 네트워크에 가상으로 연결하는 것은 강력하고 유용하지만 ICT 정책 준수를 위해 다양한 방법으로 구성하고 제한할 수 있습니다.
VPN 방화벽 규칙은 원격으로 사용할 수 있는 장치/하위 장치/사용자/프로토콜 조합의 트래픽 종류를 제어하도록 에서 구성할 수 있습니다. 이러한 규칙은 조직 계층 전체에서 방화벽 규칙을 구성하여 얻을 수 있습니다. 규칙은 계층적이며 사용자별, 리소스별 또는 리소스 그룹별로 적용됩니다. 또한 허용 – 거부 방식으로 특정 원격 MAC 주소, 원격 IP, 서브넷 및 이더넷 또는 IP 프로토콜로 제한될 수 있습니다. 결과 규칙 집합은 VPN 연결이 시작되기 전에 서버에서 계산되고 프런트 엔드와 Runtime 모두에 적용됩니다.
FactoryTalk® Remote Access™
조직보안과 관련된 모범 사례는 특정 원격 사용자 또는 사용자 그룹에 필요한 프로토콜과 연결 가능한 대상만 활성화하는 것입니다. 이렇게 하면 VPN 연결이 실제 물리적 로컬 연결보다 훨씬 더 안전해집니다. 물리적 연결에서는 로컬 PC 방화벽이 트래픽을 제한하는 유일한 메커니즘이지만 이 경우 인프라가 관리자가 결정한 보안 규칙을 적용하기 때문입니다.
FactoryTalk® Remote Access™
파일 전송
원격 파일 작업(다운로드, 업로드, 이름 바꾸기, 삭제)은 서비스 프로세스를 통해 제공됩니다. 이 프로세스는 기본적으로 로컬 시스템 권한으로 실행됩니다. 어떤 경우든 조직 관리자는 파일 전송 권한이 특정 사용자에 대해 특정 장치로 전파되는 방식에 따라 원격 사용자에 대해 이 작업을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.
FactoryTalk® Remote Access™
FactoryTalk® Remote Access™
로컬 네트워크를 통해 도메인/구성에 장치 등록
도메인 또는 구성에 대한 등록은 로컬 네트워크에서 작동하는 특정 애플릿을 사용하여 수행할 수 있습니다. 이러한 애플릿은 AES-256 GCM 알고리즘을 사용하여 네트워크 트래픽을 암호화합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.