사이버 공격 대응책

이 섹션에서는 몇 가지 일반적인 사이버 공격으로부터 보호하는 데 도움이 되는
FactoryTalk® Remote Access™
대응책에 대해 간략하게 설명합니다.

무차별 대입 감지

로그인 시도가 몇 차례 실패하는 경우 액세스 서버가 들어오는 모든 공용 IP 주소를 몇 분 동안 차단합니다.
이 조치는 무차별 대입 JSON Web Token(JWT) 공격 시도를 무효화합니다.

코드 서명

FactoryTalk® Remote Access™
응용 프로그램 바이너리는 개인 키로 서명됩니다. 이를 통해 사용자는
FactoryTalk® Remote Access™
응용 프로그램의 진위성과 무결성을 검증할 수 있습니다.

중간자

액세스 서버, 웹 API 및 프런트 엔드 Runtime 연결은 모두 중간자 공격을 불가능하게 하는 엔드 투 엔드 암호화(앞에서 설명)를 사용합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal