데이터 센터
보안 표준
액세스 서버, 데이터베이스 서버 및 웹 API 서버는 Microsoft Azure에서 호스팅됩니다. Azure는 ISO/IEC 27001:2013과 기타 보안 표준 및 인증에 대한 인증을 받았습니다. 다음 페이지를 참조하십시오.
FactoryTalk® Remote Access™
FactoryTalk® Remote Access™
- 릴레이 서버는 동적으로 검색됩니다. 특정 노드를 사용할 수 없는 경우에도 클라이언트는 자동으로 다른 노드로 전환됩니다.
- 릴레이 서버는 앞에서 설명한 엔드 투 엔드 암호화 채널의 중간 홉입니다. 중간자 공격 시나리오는 불가능합니다.
- 릴레이 서버에는 데이터가 저장되지 않습니다.
백업
SQL 백업은 Azure에서 자동으로 관리되며 데이터 손실 가능성을 최소화하기 위해 지리적으로 분산됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.