Channelsビュー

Channelsページには、すべてのモジュールチャネルの構成値の概要が表示されます。各チャネルの値は、その特定のチャネルがそのチャネルのページでどのように構成されているかを示しています。 このビューでは、一部の構成パラメータのみ変更できます。
ヒント: チャネル構成をすべて表示または変更するには、Chxxビューを使用します。
Channelsビューの例

Chxxビュー

Chxxビューは、Device DefinitionダイアログのChannel Assignmentタブで構成されたチャネルモードに基づいて表示されます。
使用可能なChxxビューは以下の通りです。
  • Chxx - Digital Output
  • Chxx - Digital Input
  • Chxx - Counter
  • Chxx - Digital Input, Timestamp
  • Chxx - IO-Link
  • Chxx - Digital Input, Fallback
  • Chxx - Digital Input, Timestamp, Fallback
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal