Chxx - Digital Outputビュー

このビューは、チャネルがDigital Output, Short CircuitまたはDigital Output, Short Circuit, No Loadに構成されているときに使用できます。 特定のタスクは、プロジェクトがオンラインのときにのみ実行できます。
このビューでは、以下の作業を行なうことができます。
  • プログラムモードと通信フォルトモードの出力状態を選択する。
  • 負荷なし診断を有効または無効にする(チャネルがDigital Output, Short Circuit, No Loadに構成されている場合のみ)。
  • チャネル診断にアクセスする。
Chxx - Digital Outputビューの例
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal