Chxx - Digital Input, Fallbackビュー
このビューは、チャネルがDigital Input, Fallbackに構成されているときに使用できます。
特定のタスクは、プロジェクトがオンラインのときにのみ実行できます。
このビューでは、以下の作業を行なうことができます。
- チャネルを有効または無効にする。
- 入力フィルタ時間を選択する。
- チャネル診断にアクセスする。
- ポートレベルのIO-Linkイベントログにアクセスする。
- IO-Linkポート上のデータストレージのマスタコピーを無効にして削除する。
Chxx - Digital Input, Fallbackビューの例

ご質問やご意見