Chxx - Digital Inputビュー

このビューは、チャネルがDigital Inputに構成されているときに使用できます。 特定のタスクは、プロジェクトがオンラインのときにのみ実行できます。
このビューでは、以下の作業を行なうことができます。
  • 入力フィルタ時間を選択する。
  • チャネル診断にアクセスする。
Chxx - Digital Inputビューの例
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal