Chxx - Digital Input, Timestampビュー
このビューは、チャネルがDigital Input, Timestampに構成されているときに使用できます。 特定のタスクは、プロジェクトがオンラインのときにのみ実行できます。
このビューでは、以下の作業を行なうことができます。
- 入力フィルタ時間を選択する。
- 入力トランジションのタイムスタンプをキャプチャする。
- タイムスタンプのラッチを有効または無効にする。
- チャタリングの検出を有効または無効にする。
- Chatter Detectionオプションを構成する。
- チャネル診断にアクセスする。
Chxx - Digital Input, Timestampビューの例

ご質問やご意見