Chxx - IO-Linkビュー
このビューは、チャネルがIO-Linkに構成されているときに使用できます。 特定のタスクは、プロジェクトがオンラインのときにのみ実行できます。
このビューでは、以下の作業を行なうことができます。
- チャネルを有効または無効にする。次の場合に、このチェックボックスを使用してチャネルを一時的に無効にします。
- 安全に関する注意事項のため、IO-Link通信を停止します。 例えば、チャネルモードを「IO-Link」から「Digital Output」に変更する場合など、
- 予期しないデータストレージのバックアップ/復元動作を防止するため、IO-Linkポートのデータストレージを無効にします。 デバイスへのコネクションが再度確立されると、IO-Linkポートでデータストレージが再び有効になります。
- チャネル診断にアクセスする。
- ポートレベルのIO-Linkイベントログにアクセスする。
- IO-Linkポート上のデータストレージのマスタコピーを無効にして削除する。
Chxx - IO-Linkビューの例

ご質問やご意見