Chxx - Counterビュー
このビューは、チャネルがDigital Input, Counterに構成されているときに使用できます。 特定のタスクは、プロジェクトがオンラインのときにのみ実行できます。
このビューでは、以下の作業を行なうことができます。
- 入力フィルタ時間を選択する。
- カウンタのプリセットでのロールオーバーを有効または無効にする。
- チャネル診断にアクセスする。
Chxx - Counterビューの例

ご質問やご意見