[ポイント] ビュー

[ポイント]
ビューを使用して次のことができます。
  • 入力フィルタ時間を設定します。
  • タイムスタンプのラッチを有効にします。
  • CST または CIP Sync を使用してタイムスタンプを有効にします。
  • 各入力ポイントのタイムスタンプ キャプチャを有効にします。
  • チャタリング検出を有効にします。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal