入力フィルタ時間を構成する
フィルタリングは、入力信号または出力信号から高周波振動またはスパイクを除去するために使用されます。高周波数ノイズを除去することにより、アプリケーションは入力または出力の変動時にも正確に動作できます。
入力フィルタ時間を構成する方法
- デバイスのタブで、[ポイント]を選択します。
- [ポイント]ビューで、[オフ -> オン]および[オン -> オフ]の遅延時間を 0 ~ 50 ミリ秒の範囲で選択します (0 を選択すると、フィルタリングしません)。
- [オフ -> オン]。16 つの入力チャネルすべてに対する立ち上がりエッジ フィルタリング。
- [オン -> オフ]。16 つの入力チャネルすべてに対する立ち下がりエッジ フィルタリング。
- [OK] を選択して、変更内容を保存します。重要:この入力は、少なくともフィルタに設定された期間中は、新しい状態に留まる必要があります。例えば、[オフ -> オン]の遅延が 2 ミリ秒に設定されており、入力がオフの場合、デバイスがデータでオン状態を認識して報告するには、入力が少なくとも 2 ミリ秒の間オン状態にとどまる必要があります。入力が 1.8 ミリ秒の間オンになった後にオフになると、入力デバイスはオン状態とは認識せず、引き続きオフであると報告します。フィルタ時間には、入力回路ハードウェア、カスタマスイッチデバイス、またはカスタマ供給電圧に起因する遅延は考慮されません。
ご質問やご意見