チャタリング検出を有効にする

チャタリング検出を使用して、デバイスの入力ポイントに接続されたデバイスからのチャタリング信号 (例えば、接触失敗からの急速な移行) を検出し、データを無視します。典型的に、チャタリング信号は入力を比較的短い期間で何回も誤って移行させる原因となります。
チャタリング検出を有効にする方法
  1. デバイスのタブで、
    [ポイント]
    を選択します。
  2. [ポイント]
    ビューで、各入力ポイントに対して次の操作を実行します。
    • [チャタリング検出] > [有効]
      列で、チェックボックスを選択して、チャタリング検出を有効にします。
    • [チャタリング検出] > [イベント数]
      列で、入力がチャタリングであると判断する前に、一定時間内における発生を許容する入力の移行の回数を入力します。
    • [チャタリング検出] > [時間]
      列で、入力移行の回数をカウントする時間をミリ秒単位で入力します。
  3. [OK]
    を選択して、変更内容を保存します。
    ヒント:
    各列のヘッダーにあるチェックボックスをオン/オフにすることで、その列のすべてのチェックボックスのオン/オフを切り替えることができます。
ご質問やご意見
このドキュメントに関するご質問やご意見は、こちらまでお寄せください。 こちらからご意見をお寄せください。
Normal