[ポイント] ビューのパラメータ
[ポイント]
ビューには次のパラメータがあります。パラメータ | 説明 |
|---|---|
入力フィルタ オフ -> オン/オン - > オフのフィルタ時間 | オフからオン ( [オフ -> オン] ) およびオンからオフ ([オン -> オフ] ) への移行を遅延させる時間の値 (ミリ秒単位) を選択します。この遅延は、ノイズの多い環境で過渡的状態をフィルタ除去するのに役立ちます。 |
タイムスタンプのラッチ | CST または CIP Sync でタイムスタンプをラッチする場合に選択します。
|
タイムスタンプ キャプチャを有効にする | このチェックボックスは、オフ -> オン イベントおよびオン -> オフ イベントをキャプチャする入力ポイントごとにオンにします。チェックボックスを選択すると、対応する入力ポイントの指定されたイベントがキャプチャされます。 |
チャタリング検出 | 入力ポイントに接続されたデバイスからのチャタリング信号を検出し、データを無視します。信号がチャタリングであると判断する前に、指定された時間内に発生できる許容可能な入力移行の回数を指定します。
|
ご質問やご意見