Loading
ケーススタディ | 自動車&タイヤ

デンソー、圧縮空気システムのエネルギー消費量を削減

CAMテクノロジーズ社は、デンソーのサステナビリティ推進と脱炭素化目標達成を支援します。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
cam technologies helps denso optimize use of compressed air
cam technologies logo
denso logo

CAMテクノロジーズ社は、圧縮空気技術に関する専門的なシステム分析、ソリューション設計・実装、およびリモートモニタ機能を提供しています。

デンソーは、世界の移動手段を革新し、人々の幸福の向上に貢献する先進的なモビリティに注力するグローバル企業です。フォーチュン500に名を連ねるグローバル企業として、デンソーは幅広い製品ポートフォリオと世界規模での影響力を有しています。

課題
  • 企業の脱炭素化目標を達成する。
  • スコープ2排出量を削減する。
  • 3台のエアコンプレッサと2台のエアドライヤーを圧縮空気システムに統合する
  • 多様な需要プロファイルに合わせて機器の運転を最適化するために、高度なPLCベースの自動化を提供する。
  • 効率データを追跡し、分析を活用して長期的な効率性を維持する。
ソリューション
  • 回路&負荷保護: サーキットブレーカ、ヒューズホルダー
  • 接続装置: ネットワークメディア、端子台
  • エネルギーモニタ: PowerMonitor1000
  • HMI: Panelview Plus 7高性能HMI
  • ネットワーク接続: Stratix®シリーズスイッチ
  • プログラマブルコントローラ: CompactLogix 5380 シリーズPLCおよびI/O
  • 押しボタン&信号伝達装置: 22mmオペレータ、音響/視覚装置
  • リレー&タイマ: 汎用リレー
  • センサ&スイッチ: 状態検知 – 圧力センサ
  • FactoryTalk® View
  • Studio 5000®
  • FactoryTalk® Linx
  • Integrated Architecture® Builder
結果
  • 圧縮空気のエネルギー消費量を26%削減
  • 年間3,110トンの二酸化炭素排出量を削減
  • 年間35万ドルのエネルギーコスト削減を実現

ロックウェル・オートメーションのPartnerNetwork™プログラムに参加しているCAMテクノロジーズ社は、30年以上にわたり、製品ポートフォリオ全体でロックウェル・オートメーションのコンポーネントのみを使用しています。今回のプロジェクトでは、大手ティア1自動車部品サプライヤであるデンソーが、スコープ2排出量の削減を支援するためにCAMテクノロジーズ社を起用しました。このプロジェクトは、デンソーのネットゼロ目標の推進に加え、3台の新しいコンプレッサと2台の新しいドライヤーの設置、そして従来6台の非循環式エアドライヤーで使用されていたR-22冷媒の完全廃止により、圧縮空気システムの最新化を実現しました。

デンソーがCAMテクノロジーズ社を選定した決め手の1つは、同社とCAMテクノロジーズ社との既存の関係でした。選定の決め手となったのは、ミシガン州バトルクリークにあるデンソーの熱製造施設における圧縮空気システムの運用効率向上と環境負荷低減に向けた取り組みでした。

このプロジェクトにおいて、CAMテクノロジーズ社はEnergy Systems Group (ESG)社と提携し、施設全体の包括的なエネルギー調査を実施しました。「この調査によって、基準となる計測データが得られ、電力消費量、空気圧、空気需要、圧縮空気流量に関するシステム改善の機会を特定することができました。このデータに基づき、デンソー向けにターンキーソリューションを構築しました」と、CAMテクノロジ―ズ社のジェフ・カーン氏は述べています。

分析結果に基づき、高効率コンプレッサとエアドライヤー、最適化された配管、そしてAllen-BradleyのCompactLogix®コントローラを搭載したCAMLink Premier圧縮空気自動化システムを備えた最先端システムの設計と設置が行なわれました。

課題

DENSO本社は、2035年までに全施設でカーボンニュートラルを達成するという野心的な目標を設定しました。この目標を達成するため、ミシガン州バトルクリークにあるデンソーの製造工場は、消費者向けエネルギー団体であるEnergy Systems Group (ESG)社に工場全体のエネルギー監査を依頼しました。ESGは、企業スコープ2の排出量削減目標への準拠に向けた重要な次のステップは、工場の空気圧縮機のエネルギー使用を最適化することであると判断しました。この工場は、デンソーの北米サーマル(TAC)事業の一部であり、自動車用エアコンおよびエンジン冷却部品とシステムを製造しています。

圧縮空気は工場で一般的な動力源ですが、効率が非常に悪いことでも知られています。コンプレッサに投入されるエネルギーの最大80%が廃熱として失われるのです。バトルクリーク工場のコンプレッサは、夜間、週末、祝日を問わず、製造中の負荷変動に関係なく常に稼働していました。さらに、一部の古いコンプレッサは30年前に工場が建設された当時から設置されていたため、新しいモデルよりもさらに効率が悪かったという問題もありました。ほとんどのコンプレッサは実際の需要に関係なく連続運転しており、工場にはコンプレッサの使用を最適化して効率を高めるための集中制御システムがありませんでした。

ソリューション

デンソーのバトルクリーク工場は、圧縮空気システムの自動化と最新化を実現するソリューションの開発を、ロックウェル・オートメーションのPartnerNetwork™プログラムのゴールド・レベル・メンバーであるCAMテクノロジーズ社に依頼しました。CAMテクノロジーズ社は、機器の調達から最終的な立上げまで、プロジェクト全体を管理しました。

CAMテクノロジーズ社は、産業オートメーションソリューションにおいてロックウェル・オートメーションの製品を信頼しています。ロックウェル・オートメーションは、製造メーカや技術を問わず、あらゆるマルチコンプレッサ圧縮空気システムの運用を最適化するために設計された、成熟したソフトウェア製品を提供しています。このソリューションは、設計、構成、導入が容易であり、投資対効果を最大化できます。

デンソーの圧縮空気システムを最新化するため、CAMテクノロジーズ社はAllen-Bradley®の回路&負荷保護装置、ブレーカ、ヒューズホルダー、ネットワークメディア、スイッチ、信号装置、リレー、端子台を用いたソリューションを提供しました。オペレータがシステムを視覚的に把握し、制御できるように、PanelView™ Plus 7高性能HMIを採用しました。エネルギーモニタと最適化にはPowerMonitor1000を使用し、システムの制御にはCompactLogix 5380シリーズPLCを使用しました。

この新しいシステムをビル・オートメーション・システムに接続することで、デンソーはコンプレッサの稼働時間と、消費電力を抑えて待機できる時間を完全に制御できるようになりました。このレベルの制御により、エネルギー消費量と排出量を削減できます。

結果

圧縮空気システムを更新し、最も古い3基を交換し、それらをすべて施設のビル・オートメーション・システムに接続することで、コンプレッサを連続運転ではなく、需要に合わせて同期運転させることが可能になりました。デンソーは、エネルギー消費量の削減に加え、大幅なコスト削減を実現しました。

データは収集され、クラウドに保存され、ダッシュボードに表示されます。このデータは、長期的な効率維持に役立つだけでなく、運用上の問題を迅速に特定するのにも役立ちます。

デンソーはこのプロジェクトにより、年間3,110トンの二酸化炭素排出量削減を実現しました。これは、700世帯以上の家庭が年間消費する電力に相当します。

“デンソーは現在、圧縮空気システムの主要なエネルギーおよびコスト要素(圧力、質量流量、露点、電力など)をリアルタイムおよび過去のデータに基づいて可視化しています。データと分析を活用することで、監査の間隔で蓄積され、現場視察では見落とされがちなエネルギーの無駄遣いのパターンを明らかにすることができます。”

ジェフ・カーン氏 - CAMテクノロジーズ社長

公開 2026年4月7日

トピック: Drive Sustainability Human Machine Interface サステナビリティ 自動車&タイヤ 接続装置 回路および負荷保護 エネルギーモニタ ヒューマン・マシン・インターフェイス プログラマブルコントローラ リレーおよびタイマ 押しボタンおよび信号伝達装置 センサおよびスイッチ FactoryTalk View Studio 5000
購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録

お客様へのご提案

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ケーススタディ
  5. Chevron LeftChevron Left デンソー、圧縮空気システムのエネルギー消費量を削減