Il mercato è complesso, ottimizzare la produzione non dovrebbe esserlo
Una nuova era di produzione flessibile
Con l'aumento dei controlli normativi, la necessità di adattarsi a nuove modalità e un aumento costante della domanda globale di farmaci blockbuster e per malattie rare, è necessario disporre di soluzioni in grado di supportare i risultati desiderati.
Il vostro impianto dovrebbe essere progettato tenendo conto della flessibilità. Aumentate o espandete la produzione in risposta alle richieste del mercato e cambiate rapidamente le linee senza sacrificare la qualità e la conformità.
- Complessità dei processi
- Time to Market (tempo di commercializzazione)
- Qualità e conformità
Per soddisfare le richieste del mercato, l'adattamento a nuove modalità e la produzione di prodotti ad alta variabilità e basso volume possono rappresentare un ostacolo all'efficienza operativa della vostra struttura.
I trattamenti personalizzati per popolazioni di pazienti più piccole possono richiedere:
- Dimensione del lotto pari a 1
- Tempi di consegna più rapidi
- Maggiore flessibilità delle apparecchiature
- Maggiore rischio di errore manuale da parte dell'operatore
L'integrazione degli asset può essere complessa, il che può influire sui tempi necessari affinché un prodotto arrivi sul mercato.
Senza standard di connessione comuni, i produttori potrebbero dover testare e validare singolarmente le apparecchiature, soprattutto quando si integrano più apparecchiature e skid OEM che:
- aumentano i tempi di installazione e qualificazione
- causano potenziali complicazioni
- causano ritardi
- introducono sfide relative all'integrità dei dati
Con la crescente necessità di strutture multi-prodotto e di ulteriori operazioni manuali, sorgono molte sfide, come:
- mantenere la qualità del prodotto
- garantire la conformità normativa
- tracciabilità costante
- l’interazione umana che introduce un rischio maggiore
Una soluzione flessibile, scalabile per operazioni unificate
Ottimizzate la produzione con un'Integrated Architecture a livello di impianto.
Integrated Architecture® è progettata per aiutarvi a produrre un'ampia varietà di prodotti farmaceutici con meno rischi, meno tempi di fermo e a costi inferiori.
Progettata per essere più flessibile e modulare con una piattaforma di controllo aperta, semplifica processi come la conformità alla validazione e supporta in modo più efficiente i cambi di linea di prodotti per una domanda farmaceutica diversificata.
Impara dagli esperti!
Esistono numerosi sistemi che possono contribuire a creare un approccio integrato a livello di impianto. Scoprite da alcuni dei nostri esperti come funzionano alcune di queste soluzioni, i passaggi per implementarle, le aspettative sui risultati e altro ancora!
Altri hanno anche visualizzato
In base alla vostra attività