Impostare l'editor di codice predefinito

Impostare l'editor di codice predefinito

È consigliabile utilizzare
Visual Studio®
2022 o Visual Studio Code come editor di codice predefinito.
SUGGERIMENTO: Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso.
Prerequisiti
Scaricare e installare l'editor di codice preferito.
  1. Per impostare l'editor di codice predefinito
  2. In
    FactoryTalk Optix Studio
    , selezionare
    Opzioni FactoryTalk Optix Studio
    .
  3. Nella finestra di dialogo, dal menu a discesa
    Editor di codice
    , selezionare un'opzione.
    SUGGERIMENTO: L'opzione
    Automatico
    imposta Visual Studio come editor predefinito. Se Visual Studio non è disponibile, viene utilizzato Visual Studio Code come editor predefinito.
  4. Riavviare
    FactoryTalk Optix Studio
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal