Modificare schermate in base ai valori

Visualizzare pagine diverse in base al valore di una variabile o a un valore di tag. Per esempio, visualizzare una pagina quando un serbatoio supera un certo livello.
A runtime, l'applicazione di esempio:
  • Aggiorna il tag del controller o il valore della variabile del modello quando l'utente seleziona una pagina diversa
  • Aggiorna la pagina visualizzata quando cambia il tag del controller o la variabile del modello
Esempio di applicazione
NOTA:
Scaricare un progetto di esempio:
ChangeScreens.zip
Prerequisiti
  1. Per sviluppare il progetto
  2. Disporre gli elementi dell'interfaccia.
  3. Salvare il progetto.
Esempio di progettazione dell'applicazione
Selezionare
Esegui
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiungere un dispositivo target.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal