Aggiungere un pannello dinamico e di una NetLogic
Creare un pannello dinamico e aggiungere la NetLogic Cambia pagina da tag.
- InVista progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse suMainWindow (type)e selezionare .
- Dalla barra degli strumenti, selezionare.Librerie
- InLibrerie, cercareChange Page From Tag
- InComponentitrascinareCambia pagina da tagaMainWindow (type).
- InProprietà:
- Creare un collegamento dinamico traPanelLoadere .
- Creare un collegamento dinamico traPageChangeTage .
- Creare un collegamento dinamico traScreensFoldere .
Fornire un feedback